欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米导向轴:经济型价格,耐磨耐腐蚀品质,定制化服务

  • 2025.08.27 11:24:48
  • 米思米
  • 1395

在制造业不断追求降本增效的今天,高性价比的零部件已成为企业稳定生产的重要支撑。米思米自1963年成立以来,始终专注于制造业所需,从模具事业起步,逐步发展成为涵盖FA自动化零部件与工厂间接耗材的一站式工业品采购平台。2003年进入中国市场后,米思米以上海为总部,持续践行“高品质、低价格、短交期”的服务理念,切实响应客户多样化的需求。


米思米时间战略.jpeg


一、高性价比之选,经济型导向轴实现可靠运行


面对市场对成本控制与性能稳定的双重要求,米思米推出了经济型导向轴产品。该系列在合理控制价格的同时,依然提供可靠的耐用性和耐磨耐腐蚀表现,可满足中低负载、低频率或低速直线运动场景,尤其适用于垂直导向等应用场合。产品规格齐全,外径按G7高精度公差制造,并可支持定制化加工,有效帮助客户缩短选型时间、降低采购成本。


米思米经济型导向轴.png


此外,米思米经济型导向轴常规型号可实现最快1天发货,并提供3D模型和CAD图纸免费下载,极大方便了客户的前期设计与安装调试,从产品到服务全面贴近实际生产需求。


二、精密耐用,适用多种严苛环境


导向轴作为高精度轴类部件,常与直线轴承等配套使用,对材料硬度、耐磨性和防锈能力均有较高要求。米思米导向轴采用优质轴承钢(45或GCr15)及SUS440C或同类高硬度耐蚀钢,部分材料源自日本进口,并经由高频淬火处理,在提升表面硬度与耐磨性能的同时保持芯部韧性。


米思米经济型导向轴和直线轴承降本搭档.png


该系列产品还可做镀硬铬处理,镀层硬度可达HV750,不仅防锈性能优异,在与高硬度工件配合时也不易磨损,延长了整体使用寿命。多样的追加工选项进一步扩展了其适用环境,帮助客户应对不同工况挑战。


三、多种类型可选,满足不同应用需求


除经济型外,米思米还提供多种导向轴类型:高精度标准型适用于高负载、高频率及高速运动;精密型具备更高垂直度与同轴度,便于在高精度场合安装使用;管型导向轴则支持内部配线隐藏,满足洁净与集成化安装需求。客户可根据实际运动条件与设备结构,灵活选用最合适的种类。


米思米导向轴应用.png


一些用户关心直线轴承与导向轴配合时间隙的影响。事实上,由于二者通过循环钢珠实现点接触滚动配合,存在微小间隙属正常现象,不仅不影响使用,还可降低摩擦阻力,延长系统寿命。在常规使用中,直线轴承往往因频繁接触更易磨损,导向轴则表现出更长的服役周期。


四、企业会员体系加持,采购体验再度升级


成为米思米企业会员,还可享受更多专属权益。包括数量折扣、一站式报价订购、技术咨询、新客礼包、实时订单跟踪、灵活退换货及完整电子目录等功能,全方位优化企业采购流程,帮助客户省时省力、降低成本。


米思米经济型导向轴以实惠的价格、稳定的品质和全面的服务支持,成为众多制造企业替代一般标准件的理想选择。在不断提升产品可及性与适用性的过程中,米思米始终坚持以客户为中心,助力企业提升效率与控制成本,与中国制造共同前行。


※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准

※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities